结果:找到"语音芯片 离线语音芯片 语音播放芯片 声音ic",相关内容1000条
  • 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
  • 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
  • 离线语音芯片助力扫地机智能化!
  • 随着科技的发展,我们日常生活中许许多多的传统习惯也正在被逐渐改变比如扫地拖地,现在完全可以交给扫地机器人来进行。扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。在2003年福玛特推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路相信很多朋友都有见过智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家说说语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 线 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-23 16:24:00
  • 语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
  • 儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-13 15:57:00
  • 语音芯片在消毒机上的应用!
  • 随着近十年我国经济和生活水平的急速提高,人们越来越重视他们自己的卫生,生活品质、产品运用感、健康,这些原先大部分消费者过多考虑的要素开端成为了我国消费者首要关心的内容。而这几年因为受国内疫情的影响,口罩、酒精、消毒液、额温枪等物品成为了重点防疫物资,对自身以及周边的环境和物品的消毒就成为了头等大事,自然消毒机产品就收到了极大的关注,市场需求量也在不断地增加。随着人工智能的不断发展以及客户的需求不断显现,有很多的厂家在消毒机上面也有加上智能语音提示的功能,让产品的使用更加的方便。消毒机是一种通过的机械原理的运作,从而产生物理或化学消毒元素作用于有毒物进而达到消毒目的的机器,被广泛应用于医疗、和...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-12 16:12:00
  • 倒车雷达语音播放芯片选型!
  • 倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观地显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,令人放心地倒车。因此很多倒车雷达厂家都开始设计会说话的“倒车雷达”,能够很好地满足了大家的需求。尤其解决了新手倒车时的畏惧心理,真人语言提示随时将...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-11 15:05:00
  • 语音芯片在充电桩的应用
  • 目前,随着环境污染越来越严重,越来越多的人使用电动汽车,随着电动汽车的增多,充电桩就应运而生,充电桩能对电动汽车进行快速有效的充电,为了供需平衡,充电桩数量越来越多。大多数充电桩都安装有报警装置或者蜂鸣部件,但是,目前市面上带有报警装置或者是蜂鸣部件都不够智能化,不能很明确告知给消费者,充电桩目前所处的工作状态或者工作环境。为解决充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。而实现语音提示功能的核心就是加入语音播放芯片——NV020C语音芯片;NV020C是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 线 线ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-08 16:58:00
  • 离线语音芯片在自动售货机上的应用!
  • 自动售货机能省掉高昂的店员人工成本和店铺地租,随着国内人工成本和店铺租金的一路上涨,用自动售货机做零售的优势也越来越明显。随着近几年手机支付的普及,对自动售货机的普及起到了很明显的促进作用。在新近出现的人脸识别支付之后,自动售货机行业的支付方式已经发展到了第四代。第一代为纸币硬币现金支付,第二代为联网刷卡支付,第三代为手机扫码支付,第四代为刷脸支付(人脸识别支付)。现在,一些实体商店已经在推广刷脸支付,主流的自动售货机厂家出产的新机型默认的配置也都带刷脸支付功能,相信过不了几年,刷脸支付将会取代扫码支付成为主流的支付方式。随着现在语音技术的成熟,语音技术的使用率越来越高。如果自动售货机能够加...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 线 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-05 17:05:00
  • 语音芯片是怎么烧录的?
  • 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
  • 验票闸机为什么可以发出“验票成功”语音提示?
  • 验票闸机由于不同厂家以及不同需求终端的因素,其使用流程、功能也各不相同,导致人们往往不熟悉具体的操作,导致多次重复验票,降低通行速度,而专人守在闸机口往往又会占用大量的人力资源。因此通过在闸机中增加高质量、低成本的NV080B语音芯片,使得闸机拥有了语音播报、引导人们正确使用闸机验票通行的功能,可以解决人们因不熟悉闸机操作而影响通行效率的问题,同时节省人工引导操作闸机的成本,让新一代的增加语音播报功能的闸机产品更具有市场竞争力。NV080B语音芯片是一款一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。适合低成本快速投产,仅需一天即可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-27 18:11:00
  • 刷脸寄存柜为什么可以发出声音?
  • 随着人脸识别技术的不断发展,刷脸应用的场景越来越多。从刷脸支付到刷脸取钱,从刷脸开门禁再到刷脸解锁手机,从刷脸安检登机再到刷脸认证办事……刷脸时代已悄然来临,深入到国人生活的方方面面。近日,“刷脸”这项技术出现在了不少超市储物柜、游泳馆等地。顾客在储物柜上按下存物键/取物键,再将脸对准屏幕识别,相应的储物柜便打开了。整个过程无需登记租用、领取钥匙,甚至不需要保存密码纸作为储物凭证,存取物品耗时不到10秒。人脸识别屏幕上有温馨提示,会语音告知顾客操作方式如:“请正视显示屏一臂距离!”这是怎么做到的呢?寄存柜可以发出语音温馨提醒是因为里面置入了语音芯片,语音芯片,顾名思义就是可以存储控制播放语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-19 17:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: